This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62090-Q1:VBIAS 输入电流

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62090-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736494/tps62090-q1-vbias-input-current

器件型号:TPS62090-Q1

大家好、

在正常工作(5VIN/1.8VOUT/750kHz)条件下、我可以帮您获取 VBIAS 输入电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    VBIAS 是什么意思?
    该器件没有名为 VBIAS 的引脚、您是否指的是 IBIAS (因为您提到了输入电流)?
    如果是、我们的数据表中没有所谓的参数、因此请详细说明您想要知道的电流以及在哪种条件下。
    如果您只需要总输入电流、则需要使用以下公式进行计算:
    iN=Vout*Iout/(效率*Vin)
    其中效率来自数据表中的曲线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emmanuel、
    是的、我想知道的是 IBIAS (器件偏置输入电流)、条件为5VIN/1.8VOUT/750kHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    在空载时、您可以使用数据表中指定的静态电流、如果您有负载电流、我建议您使用前面解释的方法 Emmanuel。

    TPS62090-Q1只能配置为1.4MHz 或2.8MHz 开关频率。 750kHz 不是一个选项。 请记住这一点。

    有关如何了解静态电流的更多详细信息、我建议阅读此 应用手册

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Juergen、
    感谢您的信息。
    TPS62090-Q1数据表仅显示非开关状态下的静态电流、我们是否可以在 Vout=1.8V 时获得静态电流?
    或者、能否在非开关状态下使用静态电流来替代 Vout=1.8V 时的静态电流? 我认为它们应该非常相似。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否阅读了我上面提到的应用手册? 我认为它非常详细地描述了您计划进行的分析。 因此、我希望您能在那里找到您的问题的所有答案。
    非开关与输出电压无关。 它基本上定义了没有输出电流、这意味着无需将电源从输入传输到输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经阅读了应用手册。 我完全理解 IQ 不是输入电流、它是在非开关条件下定义的。

    但应用手册显示了一个数据表、其中包含非开关/开关时的静态电流数据。 因此、这就是我再次要求 IQ 查看我们是否在 开关条件下具有 IQ 的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上面显示的示例中静态电流的第二个规格线包括通过输出上反馈分压器的电流。 从器件的角度来看、这是一个非常低的输出电流、需要以非常低的频率进行开关。 您也可以在应用手册中找到该信息。
    无论如何、我假设您正在尝试评估您的电路设计中的损耗。 您也可以使用 WEBENCH。 它可以帮助您详细计算直流/直流转换器应用设计不同部分的损耗。