This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120:MR 引脚的 PCB 要求

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739851/bq25120-pcb-requirements-for-mr-pin

器件型号:BQ25120

BQ25120A 的数据表指定 MR 引脚为"手动复位输入"、是"必须保持低电平以使大于 tRESET 的按钮输入有效"。

MR 引脚的功能是否需要物理开关?  或者、这可以通过逻辑电平来实现吗?

如果是、该引脚是否可以悬空或由 GPIO 控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    请注意、有一个到 VBAT 的内部上拉电阻大约为120k Ω。 /MR 引脚上的电压可以是 VBAT 电平、因此如果您选择驱动、MCU 的 GPIO 需要能够承受该电平。

    否则、您也可以使用下拉 FET 来实现/Mr.的功能 您不需要按钮。

    此致、
    Gautham