This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920EVM:提供有关电池监控系统的建议

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920EVM, ISO1541, BQ76930EVM, EV2400, BQ76930, BQ76940, BQ34110, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737187/bq76920evm-give-suggestion-on-battery-monitoring-system

器件型号:BQ76920EVM
主题中讨论的其他器件:ISO1541BQ76930EVMEV2400BQ76930BQ76940BQ34110BQ34Z100-G1

您好!

我想"监控" 2节串联 LiFePO4 12.8V 64Ah 电池(提供24V 电源)的放电和充电场景。 请向我推荐可用于此目的的 EVM?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!
    12.8V LiFePO4将是一个4节电池组。 您需要到达各个电池电压以监控电池电压。
    如果电池内部有保护开关、则可以使用 bq76920EVM 对其进行监控。 由于电压偏移、需要 ISO1541等隔离器与顶部器件通信。 将需要一个总线多路复用器或独立总线。
    如果电池是不带保护功能的电池组、您可以使用 bq76930EVM 对其进行监控。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 电池没有保护功能、我无法访问每个电池。 我想至少监控放电电流和电压。 电池电压为64Ah、电压为12.8V、并且是定制的 LiFePO4。 bq76930EVM 是否能够满足上述所有这些条件。

    除此之外、由于我已经了解了此 EVM 的一些其他要求、我们需要具有 bq76930EVM 的 EV2400接口模块。 我还有一个问题、我们需要使用 EV2400、还是可以直接从 bq76930EVM 通过 I2C 获取数据?

    bq76930EVM 和 EV2400的这种设置是否适合安装在移动平台上?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!
    如果您有 bq76930EVM、则可以使用任何 I2C 器件与 bq76930进行通信。 bq76940评估软件只能通过 EV2400或 EV2300进行通信。 如果您想通过 PC 与器件通信、请使用可用的 I2C 适配器和您自己的程序。 如果您使用的是 MCU、请将其 I2C 连接到 bq76930、检查信号电平、并在需要时使用电平转换器。
    但是、如果无法访问各个电池、bq76930将不会有用。
    bq34110和 bq34z100-G1是电池组电量监测计、可测量电压和电流、但使用平均电池电压、如果电流较高、EVM 可能不支持这样大的电池。 您可以查看 MCU 的电路、或许可以使用 INA 来感应电流和电平转换、从而将电池电压提供给 MCU 的 ADC。