This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:LM317低温运行

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735916/lm317-lm317-operation-in-cold

器件型号:LM317

您好!

我的电路中有一个 LM317。 我的电路的正常工作为:输入电压:20Vdc,电流消耗:30mA,输出:5VDC。 我的电路在室温下正常工作。 但是、在寒冷(低于-10°C)下、行为异常。 当我将 PCBA 电路放置在冷处理室内、同时它已连接到电源时、一旦我打开 PS、PS 将斜升至13 VDC (而不是20 VDC、 我将 PS 设置为该值)、电流会上升到55mA (应为30mA)。 这种异常不是瞬态的、实际上只要我保持它的运行就会持续下去。

另一方面、如果我保持相同的条件和情况(低温)、但这次我将电路热连接到 PS (将电路连接到 PS、而 PS 已打开且为20 VDC)、 那么一切都正常、即输入为20 VDC、电流为30 mA。 我使用不同供应商的各种 PSS 重复了测试、但仍然得到相同的结果。 我认为这必须是 LM317的初始启动/启动造成的。

我随附了 LM317所在的部分电路原理图。

我还附上了上述两种情况的范围截图。

我很感激有什么小想法能让我了解这一点,因为我对它感到困惑!

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nader、

    感谢您提供示波器截图。 这在尝试帮助远程调试时始终很有用。

    您是否有任何包括输出电压的范围? 最好了解该电源轨在启动序列期间执行的操作。

    此外、您能否再次检查电源的电流限制?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    当 Keysight 的应用工程师来到我们的网站时、他拍摄了示波器照片。 我们对输出值不感兴趣、因为我们重点了解了热连接为何会使电路正常工作、而另一个选项(PS 已连接到电路、然后 PS 打开)。

    这种现象必须归因于 LM317的启动条件、我不知道也不知道这种情况。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nader、

    如果没有显示输出电压和输入电压的范围、则无法判断线性稳压器在事件期间执行的操作。 到目前为止、您提供的范围表明、输入电压轨达到电压并进行调节、但没有表明可以将其保持在较低电压轨上的程度。 如您所述、输入轨上似乎没有瞬态;因此、为了帮助调试其他信息、例如稳压器的输出轨、需要提供指示可能导致输入轨无法达到预期电压的原因。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nader、

    由于已经有几周没有答复,我假设这个主题已经解决了。 如果不正确、请随时再次发布。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们实验室中的设置已经被破坏、遗憾的是、我不确定何时能够重复测试并记录输出。 但是、我想让这个问题多待一会儿。 谢谢