This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:最大输出电压@可调节 操作

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300, TPS7A47, TIDA-01232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738768/tps7a8300-max-output-voltage-adj-operation

器件型号:TPS7A8300
主题中讨论的其他器件: TPS7A47TIDA-01232

您好!

我一直在检查设计中是否使用 TPS7A8300RGWT。 为什么输出电压被限制在5.0V、尽管它是超低压降稳压器并且支持高达6.5V 的输入?我正在寻找同样功能的 LDO、它支持高达5.5V 或6.0V 的输出电流和2A 输出电流。

此外 、TPS7A47 看起来非常接近、但不符合2A 的输出电流。

您能否帮助建议具有与 TPS7A8300相同功能和特性的 LDO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Periyasamy、

    您能帮我们更好地了解您的终端应用吗? 您的输入电压是多少?

    TPS7A8300针对高达5V 的输出电压进行了设计、表征和测试。更高的输出电压可能会也可能无法实现数据表中所述的性能。

    请注意、ANYOUT 功能并未一直扩展到5V。这是您正在寻找的功能吗? 如果没有、您尝试匹配哪些功能或性能?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的更新。 实际上、我正在使用测试板、其中需要 LDO 可调节 VOUT= 2.4V、3.6V、5.5V (还需要可编程输出电压、在2.4V 至5.5V 之间具有30mV 的步长)、负载电流高达2A。

    现有测试板采用 TPS7A8300进行设计 、VOUT 达到4.8V、现在我需要将输出扩展到5.5V。 因此、我正在寻找与 TPS7A8300类似的新稳压 器、该稳压器在现有板上根据收到的反馈表现良好。

    对于可编程输出电压、我想在反馈中使用电位计或 DAC。 对 Vin 电平没有限制、该电平可灵活满足 Vout+VDO 要求(因此在这种情况下、我可能需要~6.00V)。 此外、我还想使用散热器、因为输出电压低至2.4V。

    总之、我正在寻找符合上述要求+快速瞬态响应、低噪声、低压降、电流和热保护等要求的稳压器。

    请告诉我是否有任何稳压器满足/超过上述要求。 提前感谢..

    谢谢、

    巴拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    为了实现低噪声和高 PSRR、TPS7A47系列(尤其是 TPS7A4701)将是您的最佳选择。  您注意到、该系列不符合您的输出电流要求;但是、您可以并联多个 TPS7A4701来实现所需的输出电流。  这还将从散热角度帮助您、因为功率耗散将在多个器件之间共享。

    以下是几种讨论电流共享的 TI 参考设计:

    或者、您也可以将外部功率 FET 与 TPS7A47配合使用、就像此客户所做的那样:

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的建议。 除了 ANY 输出外、我可能还需要使用可调输出模式选项、因此在2个 LDO 并联期间、我应该如何连接 FB 引脚。

    我从您的参考原理图(TIDA-01232)中了解 ANYOUT 的配置。 2个 LDO 的引脚短接在一起、类似地、当 LDO 并联时、您能否共享可调运行的连接方案?

    谢谢、

    巴拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    TPS7A4701能够与传统的外部电阻分压器配合使用。  由于 ANYOUT 电阻器只是内部电阻器、其配置与外部电阻器相同、因此其概念完全相同。  但请注意、我们不建议同时使用 ANYOUT 电阻器和外部电阻分压器。  TIDA-01232系统概述的方框图显示了一般概念。  本质上、您将为并联放置的每个 LDO 设置外部电阻分压器、就像设置单个 LDO 一样。

    非常尊重、

    Ryan