主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
下面我对 BQ40z50-R1中的内部放电计数器有疑问。
我们能否访问 BQ40z50-R1中的放电计数器?
我正在尝试了解周期计数增量的工作原理。
如果 CUV 标志升高、放电计数器是否复位?
我正在耗尽 电池、直到 CUV 升高并将电池充电至100%。 我多次执行此操作、但看不到周期计数增量(始终为0)。
我已经验证了我的设置、如所示
监测计_EN = 1
更新状态= 0x0E
周期计数百分比= 90%
请告诉我是否要检查其他设置。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
下面我对 BQ40z50-R1中的内部放电计数器有疑问。
我们能否访问 BQ40z50-R1中的放电计数器?
我正在尝试了解周期计数增量的工作原理。
如果 CUV 标志升高、放电计数器是否复位?
我正在耗尽 电池、直到 CUV 升高并将电池充电至100%。 我多次执行此操作、但看不到周期计数增量(始终为0)。
我已经验证了我的设置、如所示
监测计_EN = 1
更新状态= 0x0E
周期计数百分比= 90%
请告诉我是否要检查其他设置。
您好、Nitin、
周期计数百分比是 FullChargeCapacity 或 DesignCapacity 的百分比、具体取决于 IT 监测配置中 CCT 位的设置。 在90%时、这意味着库仑计数器计数的电荷量必须为90%、因此这不是基于 CUV 等电压阈值。
我建议记录充满电后的放电情况、以监控寄存器、查看剩余容量是否会变化90%的设计容量。 在 bqStudio 中、您可以记录寄存器、还可以在放电期间定期导出.gg.csv (数据存储器)文件、以查看闪存参数是如何更新的。 日志记录和数据存储器导出的频率可以在“窗口”->“首选项”菜单中设置。
此致、
Matt
您好、Matt、
我很快将共享日志文件。
在对电池进行充电和放电循环时、循环次数从0增加到1。 我仍在执行更多的充电/放电以观察循环计数的下一次增量。
我认为一切都很好、但想了解为什么将 CyclCount 从0增加到1需要这么长时间。
放电计数器可以复位是否有任何条件(在哪个上实现了循环计数器)?
关闭命令? 重置命令? 电池电量是否耗尽至低于终端电压? CUV 设置?
假设我将电池放电 了50%并发送至关断状态。 第二天、我唤醒了电池、又放了50%的电量。 它会增加周期计数吗?
2、假设我对电池放电 了50%并进行了复位。 后来我又放了50%的电量。 它会增加周期计数吗?
3、假设我已 完全放电电池 、直至达到电压、CUV 设置和电池输出截止。 "DOD0通过 Q"达到 设计容量的80%(CycleCountPercentage 为90%)。 然后我为电池充电。 我期望放电增加10%会使循环计数增加。 是这样吗?
此致、
Nitin
电池 用于可将电池发送至关断状态的器件。 在 电池上执行~4个充电和放电周期后、Cyclecount 观察到0 A 未出现增量。 在这些放电周期中、器 件可能已将电池发送至关断状态(可能、电池充电和放电需要很长时间、这不能在同一天内发生、因此操作员可能已将器件置于关断状态、从而导致电池被发送至关断状态)。
我们相信、将电池发送至关断状态不应重置放电计数器。
我 已经测试 了这种情况、 在放电运行中应用了关断命令、并发现"DOD0通过 Q"复位为0。 但不确定内部放电计数器。 (希望 您确认)。 我还通过执行下面的实验来验证这一点。
将电池放电80%。 让电池关断。 唤醒电池充电一段时间、再放电20-30%。 如果 内部放电计数器在关断命令时未复位、这应该会增加周期计数。
关于 CUV 问题:
下面是我们两节电池的设置。
CUV = 2900mV
端点电压= 6000mV
因此、在放电时、我们 完全耗尽电池、 此时 CUV 设置为截止、然后电池输出为截止。
实际上、我们正在将电池充电至100%、然后将电池完全放电、直到电池输出截止、并期望增加 CycleCount。
同样、由于我们的 CC 百分比是设计容量的90%(请参阅下面的注释)、在一次放电运行中、DELOAD_Counter 将不会达到其阈值。 因此、我们将执行第二次放电运行、并期望在第二次放电运行中增加 CyclCount。 它工作正常并经过验证、但不知如何在 2个电池上不工作(这2 个电池或测试序列可能有问题、此时不确定)。
注意:我们使用8V 而非8.2V 为电池充电,因此我们的 FCC 是设计容量的85%,因此一次完全放电运行时,放电计数器只能达到设计容量的85%。 剩余 的5%计入 第二次放电运行。
下面是您的几个问题:
什么是内部放电计数器复位条件? 倒计时命令、复位命令、达到的端点电压、设置的任何其他标志等
您是否看到实施有任何问题?
此致、
Nitin