This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS706:输出电流为1mA 时的 IGND 电流

Guru**** 2560730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740086/tps706-ignd-current-when-output-current-is-1ma

器件型号:TPS706

您好!

我的客户想知道输出电流为1mA 时有多少 IGND?

在数据表中、当输出为0时、IGND 为1.3uA (典型值)、当 IOUT=150mA 时、IGND 为350uA。

由于它们使用电池为整个系统供电、因此 IQ 对它们非常重要。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    请参阅图10、其中显示了 TPS706在整个输出电流和温度范围内的典型接地电流。

    非常尊重、

    Ryan