This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:您能否教授输出电压升至1.7V 的原理?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735692/tps22810-could-you-teach-the-principle-why-output-voltage-steps-up-to-1-7v

器件型号:TPS22810

尊敬的所有人:

您能否告诉我们使能=打开后为什么会出现1.7V 输出电压?

在此 测试条件下、

我们将 Vout 设置为大约0.6V 的残余电荷。

2、我们设置 Enable=on。

然后、TPS22810启动、Voutput 变为1.7V 左右。

4、300us 后、Voutput 启动。

有关更多详细信息、请查看以下附加文件。

e2e.ti.com/.../TPS22810QUESTION181010.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本-圣、您好!

    感谢您为我提供更多信息。  

    我是否可以问 QOD 为什么连接到输入端? 您是否需要0.6V 残余电荷?

    您能否分享一份原理图副本、左侧波形中 VOUT 上升的行为异常。

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    感谢你的答复。
    很抱歉、我出错了。 QOD 连接到输出端。
    0.6V 不是必需的、但我可以在0.6V 残余电压下关闭和打开。 因此、我在这种情况下进行测试。

    下面是简单的原理图。

    e2e.ti.com/.../1055.TPS22810QUESTION181015.pdf

    您能注意到问题吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本-圣、您好!  

    感谢您的澄清。 我认为您的下游负载会导致异常的1.7V 跳变。 当 TPS22810关断时、QOD 提供一个弱下拉电阻、可将输出电压从1.7V 拉至0.6V。 当 TPS22810导通时、输出不再被下拉。 由于下游负载、这会导致输出电压跳回1.7V。  

    您是否在断开下游负载的情况下尝试运行相同的测试? 您是否仍然看到相同的行为?  

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur 先生:

    感谢您的建议。 我会尝试这种方法。
    顺便说一下、为什么您认为在下拉停止时输出电压会跳回?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本-圣、您好!

    我无法肯定地说、我的假设是您的下游负载标称输出1.7V、并且 QOD 下拉电阻不够强、无法将输出拉至 GND。

    谢谢、

    Arthur