This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:TLC5958示例代码

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738316/msp432p401r-tlc5958-sample-code

器件型号:TLC5958

谢谢、   

另外、我需要解决一个问题。

测试环境: Win10 ;CCS 8.1; MSP432P401R Launchpad

启动程序闪存或调试时出现错误。 错误消息如下所示:

Cortex_M4_0:*警告*:连接的器件不是 MSP432P401R
Cortex_M4_0:GEL 输出:内存映射初始化完成
Cortex_M4_0:GEL 输出:停止看门狗定时器
Cortex_M4_0:闪存编程器:读取器件 TLV 失败。
Cortex_M4_0:初始化闪存编程时出错:不再支持 XMS432P401R 材料。 我们建议您通过在 www.ti.com/product/MSP432P401R 订购样片来改用生产质量高的 MSP432P401R/M 器件。
Cortex_M4_0:加载程序:程序的一个或多个部分落入不可写的存储器区域。 这些区域实际上不会写入目标。 检查链接器配置和/或存储器映射。

如何解决此问题?  这是硬件问题还是配置问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过这封邮件、您将使用"黑色"LaunchPad、它使用预制器件。 这些器件不再受支持、因此您需要使用新的"红色"LaunchPad 来替换该板、该 LaunchPad 使用最新的 MSP432生产器件。
    -Bob L.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用的是新版本的 LauchPad (红色)。 (MSP-EXP432P401R 版本2.1)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否确认 MSP432器件的器件版本? (版本 C 或版本 D)?
    -Bob L.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    版本为 Ver.D.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    唯一的重电流可能是对 MSP432的损坏(至少在擦除其器件信息 TLV 方面是如此、这正是错误消息所指示的)。 这意味着您需要更换电路板。
    -Bob