This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34z100-G1的最低要求是什么

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739939/bq34z100-g1-what-is-the-minimum-requirement-for-bq34z100-g1

器件型号:BQ34Z100-G1

您好、TI、

我对 BQ34z100-G1有几个问题。

首先是电源电压。 请参阅数据表、它建议使用2.7-4.5V 电压、无运行限制。 "无操作限制"是否意味着它可以正常工作、就像它可以正确地读取电压、保持容量等?

另一方面、我想问一下它使问题。 如果由于电源断开而关闭芯片、BQ34Z100-G1是否可能需要另一个 IT 使能命令?  

感谢你的帮助。

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    是的、"无操作限制"意味着它可以执行所有功能、包括更新自己的闪存。 闪存存储器更新需要短暂的高电流脉冲。
    2.45V 至2.7V 的"无闪存写入"电压范围意味着它仍然可以测量和报告电压、剩余容量等、但它根本无法更新闪存。

    关于您的第二个问题:
    发送 IT_ENABLE 命令后、监测计将修改 DataFlash 中的 Update Status 参数中的位(例如、从00到04或从02到06)。 因此、即使 IC 断电并再次打开、它也会知道它之前已启用、并将在允许 Qmax 和 Ra 更新的同时恢复正常运行。