This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:如何设置断电充电电流

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297, BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740115/bq24297-how-to-set-power-off-charging-current

器件型号:BQ24297
主题中讨论的其他器件: BQ24133

我将 ILIM 设置为1.8A。当为低压电池充电时、电流会在涓流充电模式和预充电模式下立即达到1.8A?对于 bq24133、我应该如何在断电充电时设置充电电流以降低充电电流? 预充电电流被设定为 ISET 电压设定的快速充电速率的10%。bq24297有相似的设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    输入电流限制不直接控制充电电流。 为了设定充电电流限值、必须使用 REG02[7:2]和 REG03。

    REG02控制快速充电电流、REG03控制预充电和终止电流。 有关完整的详细信息、请参阅数据表第9.6节中的寄存器映射。

    该器件使用电池电压来确定要进入的充电状态。 如果 VBAT<2V、它将是涓流充电。 在2V 和3V 之间、它将进行预充电。 高于3V 时、它将进入快速充电、直到电池达到 CV。