Other Parts Discussed in Thread: BQ25504
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ25504大家好、TI 社区、
我正在寻找一个负直流/直流电压升压转换器、以便用负电压为电池充电。 我想让电池和电源的正极端子"通用"。
电池电压稳定状态约为2.5V (需要高达3V 的充电电压)。
电源是一个太阳能电池、其输入电压为~ 0.8V (可生成~ 20mA 的电流)。
电源的正极端子(在本例中为太阳能电池)直接连接到电池的正极端子。
那里是否有任何负直流/直流电压升压转换器? 我正在寻找低功耗(如 bq25504 EVM)、但采用负电压升压、输入电压范围 Vin = 500mV 至3V
谢谢你。
此致