This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:可与 BQ34Z100搭配使用的 BQ34Z100-G1的 Fimware

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739265/bq34z100-fimware-of-bq34z100-g1-usable-with-bq34z100

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件:、 BQSTUDIO

团队、

我的客户需要知道他们是否可以在 非 G1器件(BQ34Z100)上使用为 BQ34Z100-G1编写的固件。

我知道 BQ34Z100是 NRND。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以、只需对 bq34z100-G1 .srec 文件进行编程、即可升级 bq34z100 IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!

    我的客户有问题、他们认为它与 G1版本与非 G1版本有关。
    它们可以从器件中读取、但无法将黄金映像写入非 G1器件。

    您是否知道这是否与 G1与非 G1的差异有关?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们正在尝试写入什么文件?

    您无法将 bq34z100 .DFI 文件编程到 bq34z100-G1 IC。

    但是、如果您对.srec 文件进行编程、则来回移动不会有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dmax:

    „的确切含义是什么?是的,您只需对 bq34z100-G1 .srec 文件进行编程,即可升级 bq34z100 IC。”?

    通过将„bq34z100-G1 .srec 文件"编程到 BQ34Z100、我们是否能获得与 BQ34Z100-G1完全相同的功能?
    据我所知、这两个器件中有不同的寄存器。

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Franziskus、
    我对这种混乱表示歉意。
    bq34z100和 bq34z100-G1的 IC 硬件是相同的。 只有固件不同、但正如您提到的、两个器件的特性和寄存器确实不同。
    如果您有 bq34z100 IC、则可以通过以下链接从产品文件夹中的固件包中获取.srec:
    www.ti.com/.../toolssoftware
    如果您使用 bqStudio 中的"Programming"选项卡、则可以重新刷写 bq34z100 IC 或 EVM、使其看起来与出厂时新使用的 bq34z100-G1 IC 类似。