This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:频率与 VFB 曲线图

Guru**** 2815235 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739603/lmr14030-q1-frequency-vs-vfb-curve-figure

器件型号:LMR14030-Q1

您好、先生、

LMR14030-Q1反馈基准电压容差在2%以内、但以下曲线图的含义是什么?

不同开关频率下的上升和下降容差%? 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Tommy、
    它与容差无关。 在低于基准的不同 FB 电压下、开关频率将变得更低。 曲线显示了频率如何根据不同的 FB 变化。


    Gavin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 Vout 始终具有纹波、因此必须在 VFB 跳变点(VREF=0.75V 时为75%、50%等)处有适当的迟滞、以避免 FSW 在闭合折返电平之间频繁跳变。