This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:充电时 BQ24090非常热。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738589/bq24090-bq24090-is-very-hot-when-charging

器件型号:BQ24090

工程师好:

使用 BQ24090为电池1A 充电。

ISET 使用540欧姆电阻。

BQ24090、充电时芯片很热。

它可以长时间使用吗?它会影响芯片的使用寿命吗?

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    BQ24090封装具有散热焊盘、应将其焊接到接地层进行冷却。 接地层越大、冷却效果越好。
    与线性稳压器类似、线性电池充电器的功耗更大、电流更大、输入到输出压降更大。
    器件具有热调节功能、可在芯片温度超过125C 时限制输出电流。
    "非常热"听起来不是很好、整个电路板是加热还是仅 IC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IC 热!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    如果在1A 充电时输入电压为5V、电池电压介于2.5V 和4.2V 之间、则稳压器的功率耗散为2.5W 至0.8W。 该 IC 具有热调节功能、可在芯片温度达到125C 时降低充电电流、封装将大幅降低。
    您能否测量 IC 温度和电路板温度? 此外、在此测试期间、还测量输入电压、输出电压和输出电流。