This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS23754:是否支持24V PoE 输入?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23754EVM-420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740122/faq-tps23754-is-24v-poe-input-supported

器件型号:TPS23754

大家好、

TPS23754能否支持低至24V 的"无源 POE 输入"?

2.还建议使用24V 输入电压的任何变压器。

条件:25W/24Vin-57Vin

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonnie、您好!

    使用 SLVA306A 中定义的命名约定、PoE 输入(PD 控制器之前)上的24V ORing 可以描述为低电压选项1 OR-ing。

    TPS23754通过将 PPD 引脚增大到 PPD1范围(1.55V 至7.3V)来禁用热插拔 UVLO、从而支持这种情况。 更多信息、请参阅 TPS23754数据表的第7.3.11和8.2.2.17节。

    2.客户的输出电压是多少? TPS23754EVM-420具有5V 输出的宽输入电压。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师