This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54218:器件在低温下无法正确唤醒

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740080/tps54218-device-does-not-wake-up-correctly-at-cold-temperatures

器件型号:TPS54218

尊敬的团队:

我的客户使用 TPS54128生成1.8V 的输出电压

当他尝试在-40°C 时启动器件时、器件会以错误和抖动频率唤醒(这与-30°C 时的情况相同)。

您是否有任何想法导致这种情况的原因?

如数据表中的图31所示、他使用的输出补偿为 R=14.7K Ω;C=1.5nF

C_SS=15nF;RT/CLK=187K Ω。

此致、

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    您能否共享完整的原理图和 PCB 布局?  冷启动问题通常是由于布局不良造成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将把这一讨论脱机。