This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25924:用作超级电容器充电器的电子保险丝

Guru**** 2769725 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25940, TPS25924, TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739642/tps25924-efuse-as-supercapacitor-charger

器件型号:TPS25924
主题中讨论的其他器件:TPS25940TPS2595

TI 已记录如何将电子保险丝用作超级电容器充电器。 (http://www.ti.com/lit/an/slva920/slva920.pdfHowever、TPS25940A 具有反向阻断功能。 如果我们要将超级电容器放电回 VSYS、则需要单独的 PMOSFET。

根据数据表、正向电阻为28mΩ Ω。

这里不需要精度。 100%误差正常。 例如、如果我们根据计算将其设置为200mA、则接受100mA 最小值和400mA 最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Matianfu、

    你是对的。 对于应用手册中涵盖的应用-需要单独的 FET 或直流/直流转换器来连接到 VSYS。

    您能否分享您的要求/问题、终端设备和应用用例?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是我们的设计的简单图。

    它是一个 ARM/Linux 系统。 唯一的输入电源来自 USB 连接器。 PMU 是一组输入电压范围为3.3V 至5V 的直流/直流降压转换器和 LDO。

    我们将在系统中放置一个5-10F 5.5V 超级电容器。 当用户移除 USB 电源时、超级电容器可为系统供电约10秒、确保在 系统关断之前将数据写入存储器件(SSD)。

    超级电容器从 Vmain 充电、也从 Vmain 放电回 Vmain。

    我们的担忧如下:

    充电电流应较小、因为 USB 电源输入最大为3A、系统在峰值使用中消耗2.0-2.5A 电流。 在数据表中、TPS25940的最小电流限值为600mA、TPS25924的最小电流限值为1A。 我们希望该值可以设置为小于500mA。 充电速度不是一个大问题。

    TPS259241没有内置反向阻断功能。 我们是否可以将该器件用作充电和放电、从而消除单独的 MOSFET? 如果是、我们希望放电流消耗为3.3V、 电阻不超过50mΩ Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Matianfu、

    TPS2595电子保险丝是将电流限制设置在500mA 左右的理想选择。 您可以将其用于充电和放电、但请确保器件处于启用状态、同时通过超级电容器为 Vmain 供电、从而避免通过体二极管传导。

    此致、
    Rakesh