This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请咨询1kW 交流/直流解决方案

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739496/ask-1kw-ac-to-dc-solution

您好、先生、

TI 是否具有适用于以下交流/直流规格的参考设计或建议

输入:85~264VAC

输出:12VDC (1kW)

PFC+LLC 或效率需要超过88%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    额定功率、PMP20769、24V/42A 或1008W、 应接近您的要求、1kW、但其输入电压为380Vdc 至440Vdc、因此高于您的输入电压。 它是全桥 LLC。

    我建议与您的 TI 当地销售人员进行交谈、因为您需要一个新的参考设计来满足您提供的规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    PMP20769文档是否可供共享? 谢谢您!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附了其原理图。

    e2e.ti.com/.../PMP20769RevA_5F00_Sch_5F00_06132017.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以使用此结构来满足我的客户需求以及如何实现? 谢谢您!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、可以使用相同的结构。 但是、如果您无法根据客户需求修改此参考设计、我建议您联系您当地的 TI 办事处、并为您的客户提供新的参考设计。 会有很多细节更改、因此虽然结构相似、但实际上是一个新设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您有其他问题、请告诉我。 如果我没有再收到您的回复、我将在今天结束前关闭此主题。