This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H000-Q1:是否可以共用 FAULT 引脚?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS4H000-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739730/tps4h000-q1-can-i-common-up-the-fault-pins

器件型号:TPS4H000-Q1

您好!
我计划使用3或5个 TPS4H000-Q1来控制和监控5到18个器件之间的电源。

我能否将所有3/5故障引脚(PIN_07)共用(连接在一起)?

也是…
我可以将所有3/5其他引脚(PIN_12)共用(连接在一起)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、您可以共用不同器件的故障引脚、但如果有、您将无法知道哪个引脚有故障。
    此外、请确保您不会超出数据表中 FAULT 引脚的最大电流。
    THER 引脚也是如此。 确保您不违反数据表上的电流规格、并且它们在内部具有软下拉电阻。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Cameron
    感谢您的观看、我即将为我的设计添加一些与或门。
    想法是为"FAULT"和"THERM "提供全局警告信号、然后通过查看其输出来检查连接的器件(视频)

    我已将每个 TPS4H000-Q1-B 的 Camera_sense 保持单独、并可以"扫描"输出作为另一项检查。

    它将会是
    标准:三个 TPS4H000-Q1- B (连接9个器件)
    已扩展:五个 TPS4H000-Q1-B (具有18个连接的器件)