This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780在极轻负载下通电

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737619/ucc28780-ucc28780-powered-on-with-very-light-load

器件型号:UCC28780

您好!

我使用 UCC28780 设计5V 输出电压设计、并在轻负载时面临此问题。

当为具有0A 负载的电路板上电时、输出电压未调节至5V、在6.2V~6.9V 之间变化。 它在突发打开周期时进行了 ched、在突发关闭周期时进行了放电。  

VDD 始终高于 VDD (off)。 在突发打开期间、PWML 开启且有许多计数、PWMH 被禁用。

我用超过0.3A 的电流为电路板加电、电路板工作正常。

我捕获的波形如下:CH1:VCLAMP_CAP;CH2:VCS;CH3:VDD;CH4:Ipri;

2.在负载为0.1A 且电压为115Vac 时为电路板加电。 它显示输出电压调节至5V 输出、但 PWML 是错误的。  PWML 脉冲计数不是2。 此外、最好禁用 PWMH。

我捕获的波形如下:CH1:VCLAMP_CAP;CH2:VCS;CH3:VDD;CH4:Ipri;

如果为具有0.3A 或更高负载的电路板加电、则电路板可以正常工作。

然后、将负载降低至0A、电路板仍然可以正常工作、没有任何异常现象。

仅当负载为0.2A 或更低时、它才会工作失败。

请帮助提供您的建议。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供此设计中使用的原理图和 BOM、以便我们进行审查、了解原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、请提供变压器规格、例如匝数比、初级电感和漏电感。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尚未收到您的反馈。 我将关闭此主题。 如果您可以根据我上次的回复提供反馈、请打开一个新主题。