This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:BQ24450 SLA 充电电流下降

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450, BQ24450EVM-691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739793/bq24450-bq24450-sla-charging-current-drop

器件型号:BQ24450

我需要 有关 SLA 电池充电器、BQ24450、
我修改了 BQ24450EVM-691、以便为 4V、2AH 的 SLA 电池充电。 更换多个电阻后、充电器工作正常。  4.9V 时的快速充电电流为700mA。  而锥形/浮动充电器电流在4.6 Vdc 时为140ma。电源电压为7.9Vdc 至10Vdc。 集成了红色、绿色 LED 作为充电状态指示灯。 我为充电器制作 PCB。 随附的文件是原理图和 PCB 布局。 两个电路板上使用的电阻器值相同、唯一的区别是封装和功率。

我感到惊讶的是 、最大 充电电流仅为668至670mA。   当将0.180欧姆 替换为0.174欧姆时、电流仅为683mA。

请 帮助分析 导致 电流 下降的原因、以及如何 解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    当最大充电电流为250mV 时、检查 R1和 R2上的电压。 该电压范围为225mV 至275mV、这可能会增加一些误差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Bill、
    我使用相同的配置进行了5次相同的充电、所有输出都大约为670mA。 如果基准电压具有如此宽的范围、您应该能够对其进行调整。 其他方法、用户需要进行额外的设计更改。