This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:针对改进抗噪性能的电流感应偏移和 PWM 斜坡的问题(&quot);

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739558/ucc28070-question-for-the-current-sense-offset-and-pwm-ramp-for-improved-noise-immunity

器件型号:UCC28070

大家好、 我对 UCC28070数据表8.2.2.8中提到的"电流感应偏移和 PWM 斜坡"有一些疑问。 请帮助回答这些问题吗?

1、正如数据表所述、该偏移和斜坡电路的目的是在电感器电流处于 DCM 时在轻负载下添加一些偏移。 但我不明白、在 PFC MOSFET 关断期间、UCC28070将使用电流合成器来模拟下降斜率电流信号。 也就是说、当电流为 DCM 时、即使有电流信号振铃、芯片也不应被误触发、因为它使用的是仿真电流信号

2、您能解释一下图28中的错误电流吗?  在该图中、RSA 电压有一些偏置、因此它看起来像是偏移和斜坡电路被冲击的波形。 但为什么当 MOSFET 关闭时、RSA 没有偏移电压?  如果已经实现了斜坡和偏移电路、为什么它被称为"失禁电流会导致错误的电流信号"。

谢谢

陶武  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    感谢您关注 UCC28070。 我们将仔细研究您的问题、并与您联系。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    当输入电压在交流线路周期的过零附近降至非常低的值时、电感器电流将随升压 MOSFET 的输出电容振铃。 振铃的作用是在升压 MOSFET 导通时间开始时使电流波形的起始点低于零。 由于电流从负值开始、CS 变压器电路将不会感测该部分电流、因为它仅对升压 FET 中从漏极流向源极的电流进行整流、正方向电流高于0。 添加了一个小直流偏置、以确保电流感测信号始终高于0、以便 CS 变压器电路感测电流的真实值。

    在升压 MOSFET 导通期间、可向 CS 信号添加斜坡信号、旨在增大电流感应信号幅度、从而在轻负载时提供更大的信噪比。

    此致

    Peter