This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:如果工作温度低于-40°C、会发生什么情况或哪个规格存在 UCC2897A 问题?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739782/ucc2897a-if-the-working-temperature-below--40-c-what-will-happen-or-which-spec-has-problem-of-ucc2897a

器件型号:UCC2897A

大家好、

我的客户现在正在使用 UCC2897A。 他们想要检查温度何时低于-40°C、将发生什么情况或哪个规格存在问题?

BTW:我们如何定义建议的温度和最高温度? 仿真结果或测试结果。

谢谢。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    我需要与内部团队核实建议的最低温度-40°C

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    40C 推荐最低温度基于温度测试和参数随温度漂移的统计分析。

    TI 将仅保证性能不受数据表限制。 如果客户在温度低于-40C 的情况下使用该器件、参数可能会漂移超出规格、或者该器件根本无法启动。

    此致

    Peter