This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230:输出电压电平不正确、除非在 EN 状态期间断开 Rload 并重新连接

Guru**** 2813175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61230, TPS61023, TPS61230AEVM-767, TPS61230A, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737725/tps61230-vout-level-is-incorrect-unless-rload-is-disconnected-and-then-reconnected-during-en-state

器件型号:TPS61230
主题中讨论的其他部件: TPS61023、、 、TPS61022

除非 Rload 被移除、重新连接或摆动、否则 Vout 不会调节到设计参数。

负载的变化范围为1.6欧姆至 2.6欧姆、具体取决于外部 Vape 筒原子发生器的制造和型号

Vout 设置为4.2V

我的原理图和物理板设计遵循数据表和 Webench 限制。

该设计包含一个微控制器、可在用户发出外部按钮/开关时控制 TPS61230器件的 EN 引脚。  当按下 DER/SWTCH 时、微控制器将 EN 引脚置为有效、TPS61230将为原子发生器供电。  在 初始上电状态(EN 置位)下、只要 按钮置位、Vout 就不会超过1.28V、并保持此电平。   一旦不再按下该按钮、EN 引脚将变为低电平、Vout 将变为0.0V、TPS61230将被禁用。

在初始上电状态期间以及当 Vout 为1.28V 时;如果 Rload 断开连接、然后重新连接、Vout 将上升至4.2V 的设计 Vout。  摆动 Rload 将实现相同的结果。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lonnie、您好!
     TPS61230在启动时具有大约2.5 Ω 的负载容量。 如果您的负载为1.6 Ω、TPS61023将无法启动。  
     您可以使负载为3欧姆、然后启动。
     您可以按 EC 表找到启动容量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    静;

    您能否更具体地介绍预充电电流限制表。  唯一的2.5欧姆值是 Vout=5/2.0A

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lonnie、您好!
    启动时、整流开关以限流(预充电电流)打开。 该电流限制与输出电压有关。
    如果您设置 Vout=4.2V、则在启动时、Vout 从0V 上升到4.2V。
    从 EC 表中、
    Vout=0V Ioutmin=0.4A、它可以在非常重的负载下启动。 然后 Vout 变得更容易达到3.5V。
    Vout=3.5V Ioutmin=1.8A、它可以以1.9 Ω 电阻启动。 然后 Vout 变得容易到4.2V。
    因为我们在 Vout=4.2V 时没有数据。
    我们使用 Vout=5V 来估算它。
    Vout=5V Ioutmin=2A、它可以以2.5 Ω 启动。
    我们需要保证 Vout 从0V 到4.2V、升压可以启动。 因此、我们需要大于2.5欧姆的负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    静;

    我 通过移除我的负载并将其替换为一系列电阻器、使用我的 TPS61230DRC 电路确认了您的输出电阻值。

    我还有一个 TPS61230AEVM-767开发板、 并一直在使用电阻 器值和整形雾器与之配合使用。  该开发板适用于所有雾化器和低电阻器、但如果您从 EC 表中查看 ILIM、则看起来是类似的。  请 发表评论。  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lonnie、您好!
    您可以与我分享 SCH 和布局吗? 首先、我将对其进行回顾。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    静;

    向  我发送您的个人电子邮件、因为 此项目是供外部客户使用的、我不能随意分享。

    目前我的主要问题是 TPS61230A 评估板为什么能够与所有雾化器和低电阻配合使用。  ILIM_PRE 是否与 TPS61230DRC 器件基本相同?

    从 TPS61230A 数据表中:

    ILIM_PRE 预充电模式和短路电流限制(直流充电模式)线性模式、VOUT = 2.5V 1.02A 线性模式、VOUT = 0V 0.060.6A

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    静;

    这是我 今天早上在 TPS61230A 评估板上发现的内容。  我 使用单节锂离子电池(4.2V)作为电源。  只要电池电压介于4.0V 至4.2V 之间、电路将驱动雾化器、 但一旦电压降至4.0V 以下、它将不再驱动输出。  如果我用4.0欧姆电阻替代原子发生器、它就会工作。   

    问题;您能否为我的低阻雾化器(1.5 - 2.2 欧姆)驱动应用推荐 TI 组件?

    评论?

    谢谢

    Lon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    静;
    我再次与开发板一起工作时发现、通过在容纳原子发生器的外壳上连接一个额外的 GND 连接、所有三个雾化器都可以工作。 我将在明天继续测试并监控结果。 Lon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    静;

    以便为您提供更多数据...

    考虑    到仪表的内部电阻为0.2Ohm、我有三个雾化器、电阻值分别为1.8Ohm、1.4Ohm 和1.4Ohm。

    我仍在使用 TPS61230ARNS 开发板 SLVUAS8A

    电池电压为3.5 - 4.2时、电路工作并为三个雾化器中的任何一个供电、但在电池降至+3.5V 以下后、我 不再获得稳定的输出电压、而是振荡信号。

    有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lonnie、您好!
    很抱歉耽误你的时间、因为我今天很忙。 我认为这个问题是因为启动时的负载容量。 它通常与输入电压和输出电压有关。 我们有一个新器件 tps61022,它可以支持此启动电流。 我们可以通过电子邮件进行讨论