This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:计算表 sluc114

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739503/ucc28070a-calculation-sheet-sluc114

器件型号:UCC28070A

你好。

感谢您在另一天提供 Mathcad 计算器的数据。

我使用这个进行了计算。
此外、我们使用 WEBENCH 设计了相同的规格。

因此、它成为了一个巨大的差异设计。

扼流圈值约为 μH 倍(MathCAD:μH μ H 与 WEBENCH:220 μ H)存在差异。

此外、WEBENCH 选择的扼流线圈的额定电流非常小、仅为3.5A。

实际上、我认为有必要有一个峰值为30 A 的班级。

是否可以发送 WEBENCH 和 MathCAD 的设计数据并查看哪种设计更好?

如果可能、请告诉我您的电子邮件地址。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好石井 Masazumi,
    仅具有22uH 升压电感的 PFC 设计似乎非常小。
    为了检查这是否是可接受的值、我需要了解您的设计规格。
    您的电源要求、开关频率、输入电压范围和纹波电流要求是什么?

    谢谢
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回答。

    规格是。 它如下所示。
    我从 WEBENCH 中获取了它。

    输出电流最大值为13.0
    VinMax 264.0最大输入电压
    VinMin 165.0最小输入电压
    4.Vout 380.0输出电压
    5.频率60.0交流频率
    6. base_pn UCC28070A 基本产品编号
    7.交流电源输入源类型
    8. TA 60.0环境温度
    9.频率205.479kHz 系统

    关于纹波电流、我们没有对其进行专门设置。
    我以一般价值观思考。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好石井 Masazumi,
    Webench 模型存在一些问题,它未给出正确的电感值。
    在满负载和30%电流纹波电流下、Mathcad 和 Excel 工具中计算出的电感值约为10uH。
    我建议您使用 Mathcad 或 Excel 计算的值
    我将联系 Webench 团队并告知他们这种不准确的情况。
    感谢您的报告。
    此致
    John