This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737412/pmp8740

尊敬的 Roberto:  

早上好、祝您愉快!

如果我选择 VADEL=0.2、那么根据您在 SLUA560C 中给出的建议和计算结果、我得到的值为 RDA1 (R5)=8.25K、RDA2 (R16)= 348Ohm、如果我需要600nSec 延迟、那么 RDELAB= 52.5K (因此选择了49.9K)、是否正常?

另一件事是、我使用 了 ADELEF 电阻器网络、即 R6=8.25K、R17=348Ohm、R11=49.9K 是可以的? 或者我也应该更改这些值吗?

谢谢、  

Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        尊敬的 Roberto:

    如果 R5=8.25K、R16=348Ohm、R9、R10=49.9K、我得到600nSec 的死区时间。

    随附 Q8、Q15和 Q9、Q16的 OUT-A、OUT-B、OUT-C、OUT-D 和栅源波形

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anjana:
    我可以说、使用这些值、延迟时间是可以的。 稍后您可以对其进行优化。
    另外,对于 ADELEF,我将保留您的值:R6=8.25K 和 R17=348Ohm 和 R11=49.9K。
    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anjana:
    我很高兴看到你测量你计算出的延迟时间:-)。
    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。。。亲爱的、谢谢。

    今天、在为直流/直流转换器加电时、我了解到 ZVS 二极管 D7andD10在 CT 损坏时发生短路...REST MOSFET 和栅极驱动器在万用表上显示正常。 二极管损坏的原因是什么?

    Anjana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anjana、
    如果 ZVS 二极管 D7和 D10从变压器漏电感中恢复过多能量(并且没有为其提供足够的冷却)、或者变压器 T1的漏电感过高(并且电路板布局布线的寄生电感过大)、则可能会损坏二极管。 在最后一种情况下、您可能会在 Q8和 Q9漏极以及 D7阴极上看到高电压尖峰。
    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto!

    我了解了二极管损坏的原因...我从供应商处收到的二极管的额定电压为60V/3A、而不是600V/3A。

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、明白了! 感谢您的反馈。
    BR、Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:  

    您能否共享直流/直流板的波形? 例如初级开关和同步整流器开关的漏源电流。 还有具有振幅的变压器初级和次级波形。

    如果您绘制并发送这些数据、将会很好。 请做不必要的事。

    谢谢、

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjana:

    计划在本月底之前对我的原型进行更广泛的测量、并将所有文档上传到 TI-Design。

    我附加了 我开发功率级时使用的 waveformse2e.ti.com/.../PMP8740-Rev_5F00_B-Waveforms.zip。 请告诉我这些问题是否正常或您有疑问。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:  

    非常感谢您提供波形。  

    实际上、我想知道、当输入直流电压为176VDC 时、我得到的变压器初级波形幅值为360Vp-p。

    谢谢、

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjana:

    全桥拓扑的工作原理是在变压器上施加 Vin (在前半个周期内)、在剩余半个周期内施加-Vin。 这意味着您在变压器(差分)上看到 Vin -(-Vin)= 2Vin;如果您的 Vin 为176V、则您测量的峰-峰值为352V。

    此致、

    Roberto