This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985LV-N:稳定运行所需的最小负载电流

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985LV-N, MULTIPKGLDOEVM-823, LP2985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736206/lp2985lv-n-minimum-load-current-for-stable-operation

器件型号:LP2985LV-N
主题中讨论的其他器件: MULTIPKGLDOEVM-823LP2985

大家好、

我的客户需要知道运行 LP2985AIM5-1.5稳定所需的最小负载电流。
该器件应用作电压基准。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    LP2985LV-N 没有达到稳定性所需的最小负载电流。 请务必选择电容器、以满足 ESR 稳定性要求:



    非常尊重、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ryan、听起来不错!

    您能否回答以下两个后续问题:
    这两条曲线是 ESR 值的上限和下限、对吧?
    这意味着、对于 Iout=2mA、该值不应小于100m Ω、对吧?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    正确、您的 ESR 应位于两条线之间、以实现稳定的系统。 目标为100m Ω 至1 Ω 时、这足以应对2mA 负载。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    同一客户有最后一个问题:

    如果负载变化1 - 5mA @ Vout = 1.5V、负载瞬态响应将如何表现? 数据表中的曲线针对的是 Vout = 3.3V。 他希望确保的是、如果器件在负载变化时保持稳定。

    谢谢。

    此致、
    Stani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stani、

    您能否确认您的另一个问题是有关 LP2985LV-N 的问题? 此系列器件没有3.3V 输出选项。

    如果 LP2985LV-N、数据表显示了1.8V 输出的瞬态响应、这与1.5V 选项类似、因为1.8V 和1.5V 器件之间的唯一差异是内部电阻分压器; 但是、我们建议进行原型设计、以便您可以查看输出如何与您的预期输入和输出电容器进行响应。 MULTIPKGLDOEVM-823可用于一遍原型设计板。

    以下应用报告讨论了如何监控负载瞬态以估算稳定性:

    www.ti.com/.../slva381b.pdf

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    您回答正确、另一个问题是有关 LP2985LV-N (LP2985AIM5-1.5)的问题。 您是对的、此系列不提供3.3V 电压。 我想我说的3.3V 曲线是 LP2985数据表中的、而不是 LP2985LV-N

    我将与我的客户分享您提供的信息。

    感谢您的支持。

    此致、
    Stani