This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232:关于静态电流

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737420/bq24232-about-the-quiescent-current

器件型号:BQ24232

电路已连接。

我们发现进入 BAT 引脚的电流大约为14μA μ A 至12μA μ A。OUT 引脚上无负载或 OUT 引脚上轻负载。

但 μA DS、最大值为6.5 μ A

有什么建议吗?   谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否在 EVM 上测试过此测试? F1是分流电阻器吗? 看到这种情况时、测试程序是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    不是。我在 PCB 上测试了这个、而不是 EVM。

    F1是 PTC 可复位保险丝。

    关于测试程序:

    我们设计了一个小型 PCB 来测试电路、如连接图像。

    选项1:

    电池=锂聚合物电池。

    IN 引脚无连接。OUT 引脚无连接。

    CE =低电平

    始终、

    CHG 和 PG 悬空、无变化。

    我们使用万用表测量 BAT PIN 之间的电池+。

    选项2:

    电池=锂聚合物电池。

    IN 引脚无连接。OUT 引脚无连接。

    CE =低电平

    始终、

    CHG 和 PG 连接到 LED、并连接电路。

    我们使用万用表测量 BAT PIN 之间的电池+。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我在我拥有的设备上测试了这个、我看到大约4uA。 是否可以在没有 PTC 保险丝的情况下尝试此方法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    没有保险丝的电流产生大约13μA μ A 的结果。 您有其他建议我可以尝试吗?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    发生这种情况的唯一其他原因是电路板走线上存在泄漏路径、因为这高于预期电流。 您能否布置电路板布局布线并移除电池和器件之间的每个组件、然后再次进行检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    已连接。我已卸下电池和设备之间的每个组件。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    哎呀、我再次连接了顶层。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    NetBAt1_3连接到什么? 它似乎是热敏电阻引脚。 移除电容器和 PTC 保险丝时、您是否注意到电流存在任何差异?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    NetBAt1_3当前连接到10k 电阻器以替代 NTC。 我们尝试移除了电容器和 PTC 保险丝、电流确实下降了0.5uA。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何测量电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电流是使用与电路串联的 Fluke 287测得的

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    再看一下原理图后、我认为额外的电流是由于 EN2引脚上拉至 OUT 引脚。 当没有输入时、OUT 由电池供电。 您需要将 EN2连接到输入引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Raheem!
    它现在运行良好!太完美了!