Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ24650
主题中讨论的其他器件: BQ24650
您好!
我们使用 BQ25703A 为4S11P 锂离子电池组充电。
目前、输入源是80W 太阳能电池板(VMP=17.7V、IMP=4.52A)、工作正常。
在数据表中、建议使用10m Ω 输入电流感应电阻器-输入充电电流高达6400mA。
我们想知道我们是否可以将输入电流感应电阻器替换为5m Ω 等小值、以便我们可以使用更高的电流输入源(更大的太阳能电池板)。
(有关电池充电电流感测的同一问题)
BTW、如果可以、我们将替换 MOSFET 和电感器以适应新设计。
谢谢、