This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25926:EN 引脚的泄漏问题

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737490/tps25926-the-leakage-issue-of-en-pin

器件型号:TPS25926

大家好、团队、

 

客户使用 tps259260作为12V 电压轨的热插拔、但我们发现 EN 引脚上的泄漏仅为 EN 供电、因此您能帮助检查内部设计、这似乎是由 EN 引脚的 EDS 二极管引起的。

测试条件:

EN 具有3.3V 上拉电阻、输入电压和输出电压没有功率、我们发现输出电压处存在泄漏。

 

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:

    当 Vin=0且 EN 上拉至3.3V 时;在 Vout 上观察到了多少电压?
    Vout 上是否存在任何负载电容?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh、

    Vo 的泄漏电压为1.2V、EN 的上拉电阻为3.3V、输出电容为22uF*2+1uF+0.1uF。

    谢谢、

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:

    谢谢!
    客户是否开发了自己的电路板。 如果是、请分享原理图。
    如果在 EVM 上观察到这种情况、请确认在我的末尾检查工作台

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh、

    客户之前在许多项目中使用过该部件、并且也检查了另一个板、但也有相同的问题、因此您可以在演示板上或与我们的设计人员一起帮助识别此问题吗?

    谢谢、

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:

    我将在 EVM 上进行验证、并将与设计团队进行检查。 请留出几天时间、直至下周中旬、因为只有少数团队成员在休假。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:

    在 EVM 上、当 Vin=open 且 EN=3.3V 时、我没有观察到任何 Vout。
    是否在多个电路板上观察到这种情况? 您能否共享完整的原理图以检查其他路径是否存在泄漏?

    此致、
    Rakesh