This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27537:为什么 UCC27537在器件仍处于关闭模式时具有大泄漏电流? 如何在辅助电源中使用它?

Guru**** 2534500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27537, UCC27533

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735230/ucc27537-why-ucc27537-has-big-leakage-current-when-device-is-still-in-off-mode-how-to-use-it-in-auxiliary-power-supply

器件型号:UCC27537
主题中讨论的其他器件: UCC27533

您好!

如下图所示、当 VDD 为7V 时、UCC27537一直处于关闭模式、但 IDD 电流为300uA 最大电流、是什么导致了这种高电流?

在大多数情况下、UCC27537由具有足够电流容量的辅助电源供电。

但现在、有一位客户在反激式辅助电源中使用 UCC27537来驱动反激式初级低侧 IGBT。

启动时、反激式 IC 和驱动器 UCC27537由预充电电阻器供电、预充电电流很小、IDDoff 电流将使反激式 IC 没有足够的 VDD 电压来开启。

问题:  

 UCC27537内部出现这种高电流的原因是什么?

2.本测试在 VDD 7V 时进行,如果 VDD 电压为3V 或更低,该电流是否更小?

3.是否有一些方法可以解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您询问我们的司机、我叫 Mamadou Diallo、我将帮助解决您的问题。

    该电流由设计指定、300uA 只是绝对最大值或临界情况。 实际上、它通常小于典型值指定的值。

    可以详细说明您为什么需要3V Vdd 的静态电流? 此电流在3V 时不会有很大变化、我预计在该电源范围内会有很大变化。

    对于此应用、由于充电电阻器电流的原因、具有较低 Iq 的器件可能更合适。

    如果静态电流是客户关心的主要问题、我可以根据客户的其他重要注意事项、帮助推荐静态电流较低的替代器件。

    UCC27524UCC27517AUCC27511 是 IQ 较低的器件、但它们在18V 时具有较低的电源电压范围 Vdd。

    如果您有进一步的帮助、请告知我们、如果这有助于解决您的问题、请按绿色按钮。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadu、

    感谢您的推荐。

    但该驱动器用于驱动 SiC、18V 时的 VDD 对于该应用而言太低。

    客户和我在实验室测试了他的电路、但我们发现了一件奇怪的事情。

    从 UCC27537块中、EN 引脚在内部上拉至 VDD。 因此、当使用该器件时、EN 引脚可以悬空。

    但是、从测试波形来看、当 EN 引脚悬空时、该器件无法正常工作。

    CH3:VDD 电压;CH1:UCC27537 IN+;CH4:UCC27537 OUT;UCC27537 EN 引脚悬空

    从下面的波形中、当 VDD 电压被充电至反激式 IC 通过充电电阻器接通阈值时、驱动器发出 PWM 信号、尽管 VDD 电压高于 UCC27537导通阈值、但 UCC27537没有输出 PWM 信号。

    因此、反激式输出电压为0V、反馈环路使反激式 IC 将其占空比增大到100%、并且 VDD 电容器电压下降、当 VDD 电压降至反激式 IC 关闭阈值时、反激式 IC 关闭。 然后启动下一个启动周期。

    然后、当使用10k 电阻器将 EN 引脚连接到 VDD 时。 UCC27537的 VDD 电流大幅增加、该电流使反激式 IC 无法启动、因此我们将充电电阻器值降低至300k、整个解决方案正常工作。 但客户无法接受的充电电流太大。

    现在客户有2个问题:

    为什么 UCC27537需要外部上拉电阻器来工作? 但它已经具有内部上拉电阻器。   

    2.为什么 EN 引脚使用10k 电阻连接到 VDD 时、VDD 电流会大幅增加?

    我还向客户推荐 UCC27533、因为它没有 EN 引脚、IN-需要 连接到 GND、而 IN+连接到输入 PWM。

    当客户下周获取样片时、我将与客户联系以了解 UCC27533并更新测试结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您提供波形。

    请分享完整的原理图吗? 如果 NDA 受限、请发送电子邮件、以便我更深入地了解。

    该器件的额定电压为10V 至32V、具体取决于 FET 驱动。 18V 仅为标称值、因此可以在该指定范围内增大 VDD。

    此外、为了澄清这一点、当 EN 保持悬空时、它在内部通过数据表中提到的500k Ω 上拉电阻器上拉至 Vref=5.8V、因此它不会在内部上拉至 VDD。 但我同意当 EN 引脚悬空时、这似乎是一种奇怪的行为。

    '然后、当使用10k 电阻器将 EN 引脚连接到 VDD 时。 UCC27537的 VDD 电流大幅增加、该电流使反激式 IC 无法启动、因此我们将充电电阻器值降低至300k、整个解决方案正常工作。 但这种充电电流太大、客户无法接受"

    将10K 电阻器连接到 VDD 时、该电流是多少?

    对于问题1、我没有在其他客户中看到过此问题。 这是在一个装置上吗? 还是多个?

    所以我理解正确、当没有开关时、问题1和问题2都在发生? 我是对的吗?

    我将订购一些样片器件、并在下周的工作台上进行测试。

    感谢您在我们继续研究根本原因的同时推荐替代器件。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    对于问题1、我没有在其他客户中看到过此问题。 这是在一个装置上吗? 还是多个?

    测试1个器件。 因此、我已要求销售人员申请样片、以便客户测试更多 UCC27537。 他们将在下周到达、我将与客户一起进行测试。

    所以我理解正确、当没有开关时、问题1和问题2都在发生? 我是对的吗?

    是的。

    因此、我仅检查 UCC27537的电流。 从电路板上移除其他器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是测试电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是测试电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    我正在研究这个问题、我很快就会回来。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    此部件可能已损坏。 根据当前配置、该器件无法承受客户应用 RC 电路的高总线电压(600V)、该驱动器的额定电压为35V。  

    在我的工作台表征中、当器件在建议的工作限值内工作时、我会获得与您相同的结果。 任何高于35V 的电压都会根据您的测试电路损坏驱动器。

    但在指定范围内、电流仍低于数据表中的指定 IDD 电流。

    充电电阻 VBUS   VDD 电流 uA
    600000 10. 1.56. 14.06
    600000 20. 1.935. 30.1.
    600000 30 2.191. 46.3.
    600000 35. 2.277 54.5.
    600000 40 2.344. 62.76.
    600000 50 2.486. 79.19.


    考虑添加与电容器并联的电阻器、以形成 R2 = 66k Ω 或更低的分压器。 假设最大 Vbus = 350V、我选择了该值。  

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我、如果这有助于解决您的问题、请按绿色按钮。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou