请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ4050你(们)好
在 BQ4050的产品页面上、可以说最大电池容量为29Ah。 但我在 数据表中找不到有关它的任何注释。
我需要测量容量约为40Ah 的电池组、BQ4050是否可以测量?
如果29 Ah 是最大电容、是否有任何调节方法?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
在 BQ4050的产品页面上、可以说最大电池容量为29Ah。 但我在 数据表中找不到有关它的任何注释。
我需要测量容量约为40Ah 的电池组、BQ4050是否可以测量?
如果29 Ah 是最大电容、是否有任何调节方法?
谢谢你。