This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92610-Q1:关于 TPS92610-Q1故障引脚状态

Guru**** 2534130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739674/tps92610-q1-about-tps92610-q1-fault-pin-status

器件型号:TPS92610-Q1

大家好、团队、

请帮助我们达到 TPS92610故障引脚上的建议电压电平、因为我们需要 BCM 具有高到低电平、谢谢。

FAULT 引脚折返。

2.故障引脚将电容接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FAULT 引脚电压范围和1uA 外部下拉电流如下所示。 故障引脚悬空、电压几乎相同。

    FAULT 引脚上拉电流非常低。 我们不建议将任何电容器连接到 FAULT 引脚。