This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63030:TPS63030选择

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63050, TPS63030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739622/tps63030-tps63030-selection

器件型号:TPS63030
主题中讨论的其他器件:TPS63050

大家好、  

我有一个输出为5V (±100mV 纹波、4.9~5.1V)@ 600mA 的 SMPS。   

现在、我选择 TPS63030 (降压/升压)作为后一个直流/直流、以获得5V 输出、纹波更低(±50mV)@600mA。  

选择 TPS63030是可以的、如果没有、您还有其他建议吗?  

非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yang、

    对于此应用、可以使用 TPS63030或 TPS63050。 两者在 PWM 模式下都具有低纹波。 在 TPS63050中、PSM 模式下的纹波较低。 TPS63030中的 IQ 较低、因此根据器件的其他特性、这是一个更好的选择、也可能是一个更好的选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brigitte、这解决了我的问题。