This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:使用 TI PoE 解决方案

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739783/ucc24612-work-with-ti-poe-solution

器件型号:UCC24612

尊敬的 TI:

UCC24612是否可以与 TI PoE 解决方案 TPS2375x 系列配合使用?

将 UCC24612与 TPS2375x 结合使用时是否有任何限制?

谢谢你。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您提到在正向转换器中将 UCC24612用于同步整流器驱动器、关键点是要使用的开关频率。 经验法则是 UCC24612应在< 100kHz 的频率下使用。 如果在大于100kHz 的频率下使用、则可能会考虑其关断速度、进而可能导致功率损耗问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果在 DCM 反激式模式下工作、那么开关频率可能会高于100KHz、我对吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果 DCM 反激式、开关频率可以高得多、即使超过500kHz 也应该非常好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、

    感谢您的帮助!