This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2493:保护问题

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736971/tps2493-protection-issues

器件型号:TPS2493

您好!

   问题描述如下所示、

    10mΩ,、R238=9.09K、R237=15K、R235=10 μ A 电流限制= 5A、当输出短路时、保护功能正常、但当输出负载时、电路不工作、并且红灯亮起。 (__LW_AT__D21为红色、D20为绿色)

   ,其他参数保持不变、更改 R235 = 5mΩ Ω、当输出短路时电流限制= 10A μ A、Q33被销毁。

上述现象的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    您能否填写设计计算器并将其发送给我进行审查? 可从 www.ti.com/.../toolssoftware 获取

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    对此进行了任何更新?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我已将工具发送给客户、但没有更新、感谢您的帮助!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    请关闭此主题、并在收到客户的意见后随意打开新主题。 谢谢!

    此致、
    Rakesh