This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:输入电压低于输出电压设定点时的稳压器行为

Guru**** 2534470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739682/tps54531-regulator-behaviour-when-vin-below-the-vout-set-point

器件型号:TPS54531

大家好、

在 tps54531数据表中、我找到以下说明。

我认为这意味着当输入电压低于 Vout 设定值时(例如、Vout 设定值为12V、输入为11V。 实际输出小于11V)、TPS54531将在100%占空比下运行几个周期。 然后高侧 MOS 关断、低侧 MOS 导通、为引导电容充电。 因此、在某种程度上降低开关频率(降低 charing boot cap 的频率)就很相似。  

为了改善压降、TPS54531器件被设计成在100%占空比下运行、只要
BOOT 至 PH 引脚电压大于2.1V (典型值)

'low frequency '表示器件的瞬态响应缓慢。 我们是否还有其他具有最大固定占空比并在每个周期为引导电容器充电的器件? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vin=12~18V、Vout=10~12V、Iout=3A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hollis、

    从我的角度来看、我认为我找不到任何支持这种规格的器件。

    Gavin