This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27GDK000EVM:GDK -恒定电流

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24192, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739861/bq27gdk000evm-gdk---taper-current

器件型号:BQ27GDK000EVM

您好!

我正在检查此 EVM 的所有配置参数、以查看它们与我的电池如何匹配。 电池的规格为550mAh 和4.2V;根据供应商的说法、电池充电电压需要为0.5C (275mA)、而锥形电流需要为0.05C (27mA)。 因此、我需要在 BQStudio 中将其设置为完全为电池充电。 由于用户指南中未提及这一点、我查看了 BQ24192的数据表、最小 锥形电流可能为128mAh。   

我是否遗漏了什么、或者我是否不能使用 GDK 来实现充电和放电周期的自动化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议根据 FC 标志停止充电。 将监测计数据存储中的锥形电流设置为27mA。 gdk 应能够输出电流、直至达到27mA。

    谢谢
    Onyx