This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84A:适用于双电源 OPA 的 LDO

Guru**** 2770785 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A84A, TPS7A39, TPS7A33, TPS7A47

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737392/tps7a84a-ldo-for-dual-supplies-opa

器件型号:TPS7A84A
主题中讨论的其他器件: TPS7A39TPS7A33TPS7A47

先生

 

我想采用 TPS7A84A 这款低噪声 LDO,适合作为高速运算放大器为敏感器件供电

 

我们的应用需要双电源、您能否帮助确认以下连接是否正确? 或者还有任何其他 LDO 可以满足我们的双电源应用需求?

 

 

 

e2e.ti.com/.../LDO-for-Dual-Supplies-OPA.pptx

欢迎提出任何建议和意见

 

 

谢谢

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    是的、您的配置将为您的放大器提供正负电源轨:Vs+和 Vs-。

    但是、我建议为 VS-轨使用负 LDO、并使用负电源输入。 这将为电源输出和 LDO 提供一个公共接地基准。 TI 拥有多个低噪声负 LDO 以及双路正负 LDO。

    VS+和 VS-电源轨的输入电压、输出电压、输出电流、输出电流有哪些要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Eric

    感谢您的评论!

    对于高功率应用、VS+和 VS-将分别高达+15V 和-15V
    否则、低功耗要求低至2.5V 和-2.5V。
    运算放大器的拉电流和灌电流小于500mA

    请帮您推荐双路正负 LDO 吗?


    谢谢
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    TI 的双路 TPS7A39 LDO 的每个输出限制为150mA。 您将需要使用单独的负 LDO。

    对于负 LDO、我建议使用 TPS7A33。

    TPS7A84A 不适用于您的高电压应用。 我建议改用 TPS7A47。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    我没有听到您的反馈。 我假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。