This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:用于充电电路功能测试的仿真负载

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739389/bq24610-simulated-load-for-functional-testing-of-the-charging-circuit

器件型号:BQ24610

我需要对连接的电池充电电路执行功能测试。 要充电的电池为7.2V、9.0Ah、64.8Wh、可充电锂离子电池。 最初、我的客户表示5.1欧姆、15W 电阻器是可以接受的电池仿真、但他显然忽略了 BQ24610采用的电池检测方案。 在我指出这一点之后、他引导我模拟电池负载。 如果我能够模拟电池、从而使用 NI PXI-4130 SMU 等工具测试充电电路、 请访问 http://www.ni.com/en-us/support/model.pxi-4130.html? 还有其他建议吗?

下面是所采用的测试程序的概述:

1.将智能电池的电气仿真连接到电源板电池连接器 J2.7 (V_BATT)上、以接地为基准。

2.在电源板 R27 (NETJ2_5至 GND)上应用10K 电阻器。

参考:这将诱使充电器认为它处于恒定的25摄氏度。并允许充电器电路工作。

3.施加外部电源(15.0VDC±5%)电流(相对于 GND)限制为2.0ADC。

4.测量电源板电池连接器 J2.7 (V_BATT)上相对于 GND 的电压。 记录结果

基准-电池充电器测试不包括充电率或其他设计验证测试-仅检查充电器对外部电源的响应、并在电压较低时将电压切换至电池端子。

5.观察 净 ACDRV 上的数字状态。 记录结果。

6、测量由 Net BATDRV_N (J3.20)生成的信号相对于 GND 的电压。 记录结果。

7.观察 Garging_N 上的数字状态 记录结果。

8.观察 CHG_COMP_N 上的数字状态 记录结果。

9.观察 PWR_GOOD_N 上的数字状态 记录结果。

10.观察 CHARGE_ENABLE 上的数字状态。 记录结果。

11。观察 LOW_GARING_LEVEL 上的数字状态。 记录结果。

12。从电源板 R27 (NETJ2_5至 GND)上断开之前的电阻器、并在电源板 R27 (NETJ2_5至 GND)上施加3.02k±5%、≥1/16W 欧姆的电阻器。

参考:这将诱使充电器认为它高于其高温阈值。

参考:客户要求仅在有效温度和一个无效温度下进行测试。 (“只验证一次功能”)

13.测量电源板电池连接器 J2.7 (Net V_BATT)上相对于 GND 的电压。 记录结果。

14.从电源板 R27 (NETJ2_5至 GND)上断开之前的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    SMU 或其他双向电源可以是电池仿真器。 请参阅《bq24610 EVM 用户指南》以了解建议的测试程序。

    谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的链接、Ning!