This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24753:电池充电电路的振铃噪声

Guru**** 2523250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737210/bq24753-ringing-noise-at-battery-charging-circuit

器件型号:bq24753

尊敬的:

我们在设计中使用以下附加电路。在 TP49处观察到振铃噪声、大约为300mV (电池充电电压)。 之后、我们尝试增加开关电路的上升时间、从而将 R559和 R568电阻器更改为10E。 噪声降低了、但仍然没有达到标准。 目前、我们观察到 TP49的噪声约为140-160mV、应降至100mV 以下。 下面所附的电路请提供进一步降低噪声的所有可能方法。 通过安装更高的电阻值来增加上升时间是否有助于解决此问题? 我们担心增加上升时间可能会影响性能。 请告知我们您是否愿意推荐任何修改。

此致、

Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    振铃的频率是多少? 它是否与降压开关转换器相同? 是正弦还是三角波?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是开关正峰值期间频率约为100MHz 的正弦波。 波形。 我们尝试通过为 R559和 R568添加10E 电阻来增加上升时间,现在噪声大约为160mV 正弦波。 我们应将其降至100mV 以下。

    TP49 BATTERY_PACK+、R568、R559、0E 电阻

    使用 TP49 Battery PACK+(黄色)在 L1开关侧(绿色)测量波形。 R568和 R559、带10E 电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何测量 BAT 上的纹波? 电压探头是否具有较长的接地引线、或者您是否使用 A 接地尾纤并直接在 BAT 上测量电容器两端? FET、C132和 C403的布局有多紧密? 从高侧 FET 的漏极到低侧 FET 的接地端、您可以使用一个0.1uF 的小型电容器吗?