This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:bq40z50 / bq40z60 / bq40z80 -点击 PBI 以启用引脚功能

Guru**** 2531990 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ40Z50, BQ40Z50-R1, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738494/bq40z50-bq40z50-bq40z60-bq40z80---tapping-pbi-for-enable-pin-function

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他部件:BQ40Z80、、、、

您好!

我还需要以某种方式为处于关断或启用状态的 BQ 提供指示器。 我查看了 PBI 引脚、发现尽管它没有反映100%的关断状态、但在一段时间后仍会下降。 我不想直接为任何其他电路供电、而是只需在其上放置一个 FET 的栅极(仅将此引脚用作信号而不用作源极)、并将从该引脚汲取大约2MOhms 电阻的等效值。 这是否是一种平易近人的解决方案?

我还考虑了使用 BTP_INT 或 我未使用的热敏电阻引脚之一来获取任何其他指示关断 BQ 的信号、在这种情况下、只要信号切换为关断/导通、时序就不重要。

你有什么建议或想法吗?  我本来希望可以像在新 bq40z80中一样将 TS 引脚用作 GPIO 引脚来映射它、但 R2不支持这样的映射。

提前感谢

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 bq40z80、有一个 GPIO 映射函数可用于指示多种不同的状态或标志、并可与条件逻辑组合在一起以驱动 GPIO 作为中断。 信号极性方面具有灵活性、并且有三种不同类型的 GPIO、具体取决于所需的逻辑电平或功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、但我想知道 bq40z50的当前或未来固件更新中是否计划了或准备好了类似的功能。 标题仅包含40z60和40z80、因为我使用的原始帖子"附加"问题按钮具有此标题、我无法更改它。 所使用的芯片实际上是 bq40z50。 我在 Layouting、因为我们需要为客户提供一个 Developmentsample、所以需要快速回答。 因此、我订购 PCB 的速度越快越好。 现在、我在 PBI 引脚上添加了一个约2兆欧的电阻分压器、用于感测 PBI 压降时的电压。 此外、我还输入了一条到 TS1和 BTP_INT 的路径、使其成为这样的路径:如果在道路上有更好的解决方案、那么这3种方法中的一种是使用不适当的电阻器和0r 电阻器进行选择的。  

    我想不出为什么将2MegOhm 与 VSS 连接到 PBI 进行传感会有什么原因、但我真的希望 TI 能为这一精确的解决方案提供帮助。 很明显、我不希望也不需要确认在任何情况下、此引脚反映 bq40z50的相应状态、无论我使用生成的特定"逻辑信号"是不重要的、也不会导致任何不安全的电池状态。 我"只"需要确认、从 PBI 到 VSS 的2MegOhm 电阻分压器不会干扰该芯片的功能、除非将消耗的电源电流上升。

    此致

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们确实具有与 bq40z80类似的 bq40z50-R3 FlagMapSetUp 功能、但是它仅限于三个 LED 引脚和 DISP 引脚。 如果您不使用 LED 功能、这可能是您的解决方案。 bq40z50-R3仅是固件版本、可刷写到 bq40z50、bq40z50-R1或 bq40z50-R2硬件上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我已通过设计确认、连接到 PBI 引脚 GND 的2M Ω 电阻器不会带来任何问题。