This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:WDO 行为延迟故障

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739091/tps3850-q1-wdo-behavir-at-late-fault

器件型号:TPS3850-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3850

请告诉我们 WDO 行为是否发生故障。

请参阅随附的。

e2e.ti.com/.../7608.TPS3850_2D00_Q1.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉

    看门狗/复位延迟取决于 CRST 引脚配置。 如果 CRST 悬空、复位周期为200ms。 如果通过上拉电阻器将 CRST 上拉至电压、则复位周期为10ms。 如果将 CRST 连接到接地电容器、则复位周期将遵循数据表第23页 CRST 延迟部分下的公式3。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael - San

    感谢你的答复。

    你是说 WDO 低电平周期和 tRST 一样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉-圣、

    是的。 没错。

    Michael