This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3803:IC TPS3803G15的 Tjmax

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739161/tps3803-tjmax-for-ic-tps3803g15

器件型号:TPS3803

您好、先生、

我是否可以向您学习、TPS3803的结温是多少?

在规格上、 只有 TA、但客户 正在寻找 Tj。

 谢谢、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、

    由于我们的电压监控器功耗相对较低、因此假设我们所有器件的 TA = Tj。 我们将此注释添加到较新器件的数据表中。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    在 TPS3803规格中、有一个耗散额定值表、显示当 TA=85度时、仍有167mW 的功率耗散、这意味着其 Tj 应高于 TA。 您能否告知我们是否可以提供参考 Tj 来满足此表?

    谢谢、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、

    我们在 TA 和 Tj 之间没有区别、因此提及 TA 的所有评级也适用于 Tj。 这也适用于工作温度范围。 请参阅此类似器件中 ABS MAX 表下的注释 :www.ti.com/.../tps3801.pdf

    没有 Tj 表或 Tj 数据表。 我们仅提供 TA 并提及 TA = Tj。

    如果这不能回答您的问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael