This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3478:LM3478和 CSD16321Q5

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478, CSD16321Q5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739299/webench-tools-lm3478-lm3478-and-the-csd16321q5

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: CSD16321Q5

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我使用工作台设计器来提供3.7-4.2V 至12V 电压转换器。  此设计使用 LM3478稳压器以及 CSD16321Q5 MOSFET。

我按照原理图制作了一块电路板。  在电路中使用 MOSFET 时、输入电压会被下拉至0.28伏。

我不确定如何附加原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    感谢您使用 LM3478。

    请发布您创建的原理图。 此外、请检查并查看 COMP 电压是否为高电平(~2V)以及 DR 引脚的占空比是否为100%。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有附加文件的方法?  我会尝试插入它、但它看起来不正确。  我必须回到您关于电压和占空比的问题。

    e2e.ti.com/.../mkr_2D00_1_2D00_pg1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    查看原理图、可以看到 MOSFET 连接不正确。 MOSFET 的漏极应连接在 L1和 D1之间。 源应连接到 R6。 现在、随着其连接方式、输入电压将通过 MOSFET 的体二极管短路。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我现在要更改它。  我不知道这是否解决了我的问题、直到我重新获得新电路板、这样我就会检查它是否解决了我的问题。  如果仍有问题、我将重新发布。