This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:在上电时提供输出功率

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737347/bq4050-provide-output-power-at-power-on

器件型号:BQ4050

大家好、我想了解是否有办法可以在 BQ4050上启用 PACK+输出、而无需绑定"WAKE"按钮或 FET_EN 命令或与其类似的物理按钮、因此一旦电池连接、它就会打开。 我尝试将唤醒电压设置得尽可能低、并通过 Manufacturer Access 以及许多其他设置启用了 FET_EN。 是否有一个可在固件上进行编程的选项列表、以使其始终处于开启状态? 我希望我可以这样做、这样我就不必重新设计我的板(没有唤醒按钮)、而是使用一个特殊电路、在连接电池时仅临时触发对 PACK+的短路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、如果 PACK 引脚上没有电压、则无法唤醒器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪、因为我今天插入新电池后、它会自动开启。 您确定这无法启用 Ben 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Donovan、我的意思是、如果您的电池是可拆卸的、并且您的系统存在引脚未接地(DA 配置中的 NR 设置为0)、则 FET 不会打开。 发送 FET enable 命令后、FET 便会启用以实现正常运行。 如果启用了自动关断、则需要使用 VPACK 来唤醒监测计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、您说的是可以自动打开它以将 NR 设置为1、将 FET_EN 设置为1的组合吗? 还是有其他组合? 我一直降低唤醒电压、但我认为它会保持通电、因为它在周末损坏了一节电池、将其从16.8V 消耗到1.7V、即使截止电压设置为13V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设置 NR=1意味着您的电池是不可拆卸的。 这样做的目的是、如果您的电池超过特定安全阈值、则只有低于所述阈值的电压下降才会导致清除保护措施。 您将始终需要将 FET_EN 设置为1。 没有理由使用 UC 手动关闭它。 监测计将处理所有安全条件、以便在需要时关闭 FET。 为此、您需要启用适当的保护功能。 您所指的唤醒电压参数是什么? 充电器存在电压吗? 如果是、则仅当电压阈值高于充电器存在阈值时、器件才会唤醒。 这与电池的损坏无关。

    如果监测计与电池组(系统侧监测计)分离、则在检测到电池组插入或 Vpack 时、监测计将从 cmd base 关断状态中唤醒。 对于紧急停机、需要插入电池组、以便在停机后打开电量监测计。

    该监测计主要用于电池组侧(这意味着监测计始终与电池配合使用)、可根据需要插入系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我指的是唤醒比较器。 否、电池插入时、充电器通常不存在。 尽管如果我在电池存在后插入充电器、器件电池侧将打开。 我发誓、我能够使用不同的设置来在插入电池后启动、而无需充电器。 流回 PACK+引脚的电压。 我无法复制此内容。 有没有办法解决这个问题? 即使使用 FET_EN、如果不应用 PACK+电源、也无法将其输出功率。 这是否适用于 PRES 接地、且 NR 位设置为0?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、好的。 当电流低于睡眠电流时、监测计将始终处于睡眠模式。 在该状态下、它将每20秒进行一次测量。 在您的情况下、我建议您设置 NR=0并将 PRES 引脚接地、以便在寄存器中设置 PRES 位。 检测系统存在的系统。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仍然无法复制 bq4050以在插入电池时唤醒。 我将 FET_EN=1 NR=0、PRES 接地。 在该配置中、如果插入电池、BQ4050即使已通电也保持关闭状态、并且连接了 SDA、SCL。 只有在 I 将 BAT 短接至 PACK 后、它才会打开并输出电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在、我完全困惑了。 如果您希望监测计从关断事件中唤醒、则需要检测电池组电压。 因此、如果没有 Pack V、就无法解决该问题。但是、如果您希望监测计在检测到电流时从睡眠状态唤醒、则可以在唤醒比较器上切换阈值。 根据 RSNS0、1、IWAKE 的设置和感应电阻器的值、您可以更改监测计的唤醒阈值以从睡眠模式进入激活模式。