This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A19:输入短路测试问题

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A19

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739497/tps7a19-input-short-test-issue

器件型号:TPS7A19

大家好、

我的客户使用 TPS7A19。 它们执行输入短路测试。  

当2.2uF 输入电容短接时、TPS7A19将断开、引脚2和引脚7之间的电阻值非常小。 如何处理此问题?

此致

刘罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    如果我正确理解了您的测试、则首先启动 TPS7A19、以便使输出处于稳压状态。  然后在 IN 和-7.5V 之间应用短接。 如何应用短接?  是通过导线还是开关实现的?  您是否有任何范围显示 Vin、Vout 和 Iin 或 Iout?

    请注意、这将超过 IN、EN 和 OUT 的绝对最大额定值、因为 Vout 将大于 Vin、Vin 和 Ven 都将小于-0.3V

    在这种情况下、两个肖特基二极管将有助于提供一些保护。  为了为反向电流提供可靠的路径、将在 OUT 和 IN 之间放置第一个肖特基二极管。  该二极管有助于防止您超过 OUT 上的绝对最大额定值。  第二个二极管应从 GND 放置到 IN。  该二极管有助于防止超出 IN 和 EN 上的绝对最大额定值。

    非常尊重、

    Ryan