This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002:从同一个源为三个不同的 SIMPLE SWITCHER 模型编号供电、我真的需要九个输入侧大容量电容器吗?

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736335/lm46002-powering-three-different-simple-switcher-model-numbers-from-the-same-source-do-i-really-need-nine-input-side-bulk-caps

器件型号:LM46002

您好!

 对于具有3.3V、5V 和15V 电源的单板、我下载了建议的 Webench 设计。 三个开关中的每一个都是不同的器件型号、每个开关包含三个不同值的输入侧大容量电容器。 因此、我的电源将有九个。

 我真的需要所有这些电容器吗?

 由于它们都是并联的、建议 的值是否会受到影响?

 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不需要、您无需使用九个大容量陶瓷电容器。 每个转换器至少需要一个。

    例如、您可以在每个转换器的输入端使用1x10uF 陶瓷电容器、在每个转换器的输入端使用1个高频旁路电容器。

    如果仍有任何疑问或您有任何其他问题、请告知我。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想跟进您的问题。 您还有其他问题吗?是否有任何不清楚的问题?

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于不活动、我将关闭此主题、但如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn