This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54541:TPS54541的最大占空比(最短关断时间)是多少

Guru**** 2810845 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736040/tps54541-what-s-the-maximum-duty-minimum-off-time-of-tps54541

器件型号:TPS54541

尊敬的团队:

如标题所示  ,TPS54541的最大占空比(最短关断时间)是多少?

我找不到此器件的最短关断时间请求。  

谢谢

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiquille、

    我将在明天与产品专家讨论、并告诉您他们的反馈。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kate、

    有更新吗?

    谢谢
    请求
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在是否更新了任何初版内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiquille、

    数据表指出:


    '当在输入到输出的低电压差下运行时、TPS54541的高侧 MOSFET
    只要 BOOT 至 SW 引脚电压大于2.1V、器件就以100%占空比运行
    BOOT 到 SW 的电压降至2.1V 以下、高侧 MOSFET 关断、集成式低侧
    MOSFET 将 SW 拉至低电平、为引导电容器充电。 以减少上小型低侧 MOSFET 的损耗
    高输出电压时、低侧 MOSFET 在24V 输出下禁用、并在输出达到时重新启用
    21.5 V。"

    TPS54541的有效占空比可达100%。 (100%接通)压降电压将由功率 FET、二极管和电感器的 DCR 的电阻控制。

    如果仍有问题、请告知我。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiquille、

    您还有其他问题吗?

    此致、
    Katelyn